時間
指定時間待ったり、時間を測るライブラリです。
millis
概要 | 起動してからの時間をミリ秒単位で返します。 |
---|---|
文法 | unsigned long millis() |
パラメータ | なし |
戻り値 | 起動してからの時間[ms](unsigned long) |
micros
概要 | 起動してからの時間をマイクロ秒単位で返します。 |
---|---|
文法 | unsigned long micros() |
パラメータ | なし |
戻り値 | 起動してからの時間[us](unsigned long) |
delay
概要 | プログラムを指定した時間だけ一時停止します。単位はミリ秒です。 |
---|---|
文法 | delay(unsigned long ms) |
パラメータ | ms: 一時停止する時間[ms]。 |
戻り値 | なし |
delayMicroseconds
概要 | プログラムを指定した時間だけ一時停止します。単位はマイクロ秒です。 |
---|---|
文法 | delayMicroseconds(unsigned long us) |
パラメータ | us: 一時停止する時間[us]。 |
戻り値 | なし |
サンプルプログラム
起動してからの時間を100ms間隔でシリアル通信を使用して表示します。
#include <rxduino.h> #define INTERVAL 100 unsigned long val_time; void setup() { Serial.begin(38400,SCI_AUTO); } void loop() { val_time = millis(); Serial.println( val_time ); delay(INTERVAL); }