桜ライブラリ 春ライブラリ

ライブラリを使用すれば、簡単に創りたいガジェットを作ることができます。LEDを光らせたり、ブザーを鳴らしたり、EEPROMにデータを保存したり、モーターを回したり、USBやEtherを使用した通信もできます。SAKURA用のライブラリは、大きく分けて2種類あり、桜ライブラリ春ライブラリがあります。

桜ライブラリ:

デジタル信号の出力や、計算、割り込みなどの基本的な動作を行うためのライブラリで、プロジェクト作成後にすぐに使用できるライブラリです。

春ライブラリ:

モータ制御や、通信、メモリ操作など応用的な動作を行うためのライブラリです。Web Compilerのライブラリボタンからインポートして使用します。

























桜ライブラリ

春ライブラリ

めいど by がじぇっとるねさすプロジェクト