ビットバイト操作

ビット演算やバイト演算をするためのライブラリです。

lowByte

概要 下位1バイトを取り出します。例えばパラメータとして0x12345678を与えた場合、0x78を取り出せます。
文法 lowByte(x)
パラメータ x: 任意の値
戻り値 1バイトの値(unsigned char)

highByte

概要 下位2バイト目を取り出します。例えばパラメータとして0x12345678を与えた場合、0x56を取り出せます。
文法 highByte(x)
パラメータ x: 任意の値
戻り値 1バイトの値(unsigned char)

bitRead

概要 指定したビットを読み取ります。
文法 bitRead(x, n)
パラメータ x: 任意の値
n: 読み取るビット位置
戻り値 ビット値(0か1)

bitWrite

概要 指定したビットに書き込みます。
文法 bitWrite(x, n, b)
パラメータ x: 任意の値
n: 書き込むビット位置
b: 書き込むビット値
戻り値 なし

bitSet

概要 指定したビットに1を書き込みます。
文法 bitSet(x, n)
パラメータ x: 任意の値
n: 1を書き込むビット位置
戻り値 なし

bitClear

概要 指定したビットに0を書き込みます。
文法 bitClear(x, n)
パラメータ x: 任意の値
n: 0を書き込むビット位置
戻り値 なし

bit

概要 指定ビット位置の値を返します。ビット0なら1、ビット1なら2、ビット2なら4。
文法 bit(n)
パラメータ n: ビット位置
戻り値 ビットの値


サンプルプログラム

編集中です。

編集中#include <rxduino.h>

桜ライブラリ

春ライブラリ

めいど by がじぇっとるねさすプロジェクト
Contents are CC BY-SA 3.0