シリアル通信(Serialクラス)

PCや他のマイコンと通信をするためのライブラリです。
シリアル用のチャネルは合計4本使用可能で、Serial, Serial1, Serial2, Serial3まで指定可能です。

begin

     
概要 シリアル通信のボーレート、ポートの設定を行います。
文法 Serial.begin(int speed, port)
パラメータ speed: ボーレート
port: 使用するポート(省略した場合、USB0の仮想COMポートを使用)
        SCI_USB0:       USB0仮想COMポートを使う
        SCI_SCI2A       ピン30(RxD)、ピン31(TxD)を使う
        SCI_SCI2B       ピン24(TxD)、ピン26(RxD)を使う。XBeeアクセスに使用
        SCI_SCI6B       ピン6(TxD)、ピン7(RxD)を使う
        SCI_SCI0P2x    ピン0(RxD)、ピン1(TxD)を使う
        SCI_AUTO       ピン0,1かUSB0で最初に受信した方を選択。
戻り値 なし

end

概要 シリアル通信ポートの停止
文法 Serial.end()
パラメータ なし
戻り値 なし

available

概要 シリアル通信ポートから何バイトのデータが読み取れるかを返す
文法 int Serial.available()
パラメータ なし
戻り値 シリアルバッファにあるデータのバイト数。0の場合はデータなし

read

概要 シリアル通信ポートの受信バッファから1バイトのデータが読み出します。
文法 int Serial.read()
パラメータ なし
戻り値 データ。データなしの場合は-1が返る。

peek

概要 シリアル通信ポートの受信バッファにある先頭データを読み出します。バッファ中の読み込み位置は変更しないので、バッファを覗くだけ。CRLFの変換は行われません。
文法 int Serial.peek()
パラメータ なし
戻り値 先頭データ。データなしの場合は-1が返る。

flush

概要 シリアル通信ポートの送信バッファが空になるまで待ちます。
文法 Serial.flush()
パラメータ なし
戻り値 なし

write

概要 シリアル通信ポートに文字列やデータを出力する。
文法 Serial.write(const char* str)
Serial.write(const unsigned char* buf, int len)
パラメータ str: 文字列
buf: 出力するデータのポインタ
len: 出力するデータの長さ
戻り値 出力したバイト数

print

概要 シリアル通信ポートに文字列を出力します。
文法 Serial.print(val)
Serial.print(val, format)
パラメータ val: 出力したい値や文字列
format: 数値の場合はその基数(BIN:2進数、OCT:8進数、DEC:10進数、HEX:16進数)
戻り値 出力したバイト数

println

概要 シリアル通信ポートに文字列を改行付きで出力する。
文法 Serial.println(val)
Serial.println(val, format)
パラメータ val: 出力したい値や文字列
format: 数値の場合はその基数(BIN:2進数、OCT:8進数、DEC:10進数、HEX:16進数)
戻り値 出力したバイト数


サンプルプログラム

こちらを参照してください。


桜ライブラリ

春ライブラリ

めいど by がじぇっとるねさすプロジェクト
Contents are CC BY-SA 3.0