デジタル I/O
デジタル信号(HIGHかLOW)の入力や出力をするためのライブラリです。
pinMode
概要 |
入力か出力か選択します |
文法 |
pinMode(pin, mode) |
パラメータ |
pin: ピン番号mode: INPUT(入力)、OUTPUT(出力)、INPUT_PULLUP(プルアップをして入力) |
戻り値 |
なし |
digitalWrite
概要 |
ピンの出力をHIGHか、LOWにします。 |
文法 |
digitalWrite(pin, value) |
パラメータ |
pin: ピン番号value:HIGH、LOW |
戻り値 |
なし |
digitalRead
概要 |
ピンからHIGHか、LOWを読み込みます |
文法 |
digitaRead(pin) |
パラメータ |
pin: ピン番号 |
戻り値 |
HIGH か LOW |
サンプルプログラム
ピン0にLEDをつけて、チカチカさせるプログラムです。
#include <rxduino.h>
void setup()
{
pinMode(0, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(0, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(0, LOW);
delay(100);
}