EEPROM(EEPROMクラス)
マイコンに搭載されたデータフラッシュメモリを利用してしてEEPROMとして使用するためのライブラリです。32Kバイト使用できます。書き換え可能回数は50000回程度です。使用する場合は、ライブラリとしてインポートして、#include <eeprom.h>を記述してください。
read
概要 | EEPROMの内容を1バイト読みます。 |
---|---|
文法 | unsigned char EEPROM.read(unsigned long address) |
パラメータ | address: アドレス(0~0x7fff) |
戻り値 | 読み出したデータ |
write
概要 | EEPROMに1バイト書き込みます。 |
---|---|
文法 | int EEPROM.write(unsigned long address, unsigned char data) |
パラメータ | address: アドレス(0~0x7fff)data: 書き込むデータ |
戻り値 | 成功時は1、失敗時は-1 |
サンプルプログラム
編集中です。
編集中#include <rxduino.h>